This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:M2596

Guru**** 2538510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272937/lm2596-m2596

器件型号:LM2596

数据表中的负电压电源原理图似乎无效。 请告知。

我对 D1和 D2都使用 SS34二极管、而对 D3只使用一个标准二极管。  我将为 CIN 使用一个100 μ F 的电容器。 我已多次检查电路、在输入端仅产生0.1伏的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Myron:

    很遗憾听到这个问题。

    您是否能在上电时提供引脚1、5和2的波形图?

    此外、您能否查看该行为是否随着带载和无载条件下的启动而发生变化?

    另外、最好与我们分享一下布局以便进行审查。