请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23523 主题中讨论的其他器件: INA238
您好!
我的客户正在使用 TPS23523PWR。
他们正在寻找具有以下功能的产品:
-反向电流阻断
-反极性保护
Q1)如果当前正在使用的产品在 TPS23523规格中包含上述功能、请推荐该产品。
Q2)此外、客户将 INA238用作电源传感器。 如果热插拔控制器产品包含电压、电流和功率监控功能、请推荐它。
谢谢你。
JH