This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS68470:有关 WLEDMAXF 寄存器的问题、

Guru**** 2548820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS68470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271261/tps68470-question-regarding-wledmaxf-register

器件型号:TPS68470

您好  

我的客户正在 Intel 平台上开发具有 PMIC (TPS68470)的摄像头模块。

很难通过功率计测量这两个 IR LED 的总功率电流(闪光灯模式)、

当我们在 WLEDMAXF 寄存器中配置了值"[10000]000"时、

这是否意味着在闪光灯模式下最大输出电流为520mA?

您能帮助确认在配置时 WLED1和 WLED2的实际电流吗?

 

您可以帮助检查520ma * 2是否超出 PMIC 限制(1000 mA)? 谢谢。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E。 这是一种信息有限的传统设备。 我们将查看请求、并在接下来的两个工作日内提供更新。

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    感谢您的反馈。

    由于它是一个紧急项目、

    适用于 Microsoft Windows Hello 人脸验证认证的摄像头模块、

    它要求 IR LED 的电流必须足以符合标准(>LED 600mA)、以避免在弱光条件下影响图像质量。

    您可以帮助确保实际输出电流是否满足要求并且不超过 PMIC 限制吗? 谢谢。

    我们配置了 PMIC 的设置、

    寄存器 注释
    WLEDMAXF "[10000]000" 520 mA
    WLEDC1 "[10000]000"    520 mA
    WLEDC2 "[10000]000"    520 mA

     Br、

    山姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    在闪光灯模式下、每个 LED 输出可吸收高达1000mA 的电流。 所以这些设置是可以的。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的反馈。

    您是指 PMIC 的总电流源(I_WLEDC1+I_WLEDC2=520+520=PMIC 1040mA)吗?   

    BRS、

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确。

    Br、

    马特