请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS631010 您好!
我使用 TPS631010YBGR 在1A 输出下生成3.3V 电压。 请查看原理图并了解您的宝贵意见。
详细信息:
输入电压:2.8-4.2V
输出电压:3.3V
输出电流:1A
组件:
C4 decaps:22 μ F、10V
C6去耦:10 μ F、10V
L1:1uH、4.1A
C20、C25 decaps:22uF、10V
C26抽头:10 μ F、10V
原理图: