我在两个不同的实例中遇到了该升压电源的问题、
问题1:
输入为3.5V 至4.2V
输出为18V、预期负载为500mA
此电源为两个 LED 灯条供电、每个灯条具有两个通道。 对于总480mA、每个通道为120mA。 我在750mA 处设计了带有一些额外缓冲器的电路。 LED 灯条由电流阱(Diodes、Inc 的 AL1792AFE-13)驱动、 该电流阱设置为每通道120mA。 当两个灯条都打开时、它们开始闪烁、我看到电压轨崩溃。 这是 仿真的链接。 下面是铁路崩溃示波器屏幕截图、
https://drive.google.com/file/d/15bhAi8sB0FTvUNNfBODUVxSrG4kT-2Vg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_1B_9mfgefExwVK4zpFzaSLLeeAZnzoG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14d6bEUGmVTZCIQaIC-4G4rdiCealhirj/view?usp=sharing
我使用台式电源来查看 LED 的确切负载是多少。 负载不会超过540mA。 我一直在 webench 中摆弄该设计、并更改了组件以尝试匹配评估套件。 这确实产生了很好的效果。 不过、问题仍然存在、为什么专为750mA 设计的电源无法处理540mA 的恒定电流负载?
问题2:
3.5V 至4.2V 输入
输出16V、630mA 的预期负载、为750mA 设计
该16V 电压轨用于为音频回放供电和放大器。 在满音量时、音频开始削波、我可以看到电压轨崩溃10V 或更高。 请参阅下面的示波器屏幕截图:
https://drive.google.com/file/d/15uczyq0s-Xgx8rrUAuBy4mJqFjVBcSX-/view?usp=sharing
原理图:
事实证明存在大约2A 的瞬态电流。 我重新设计了电源以适应这种情况。 音频剪辑在全音量时消失了、但我仍然看到导轨崩溃。
https://drive.google.com/file/d/1tGlATTDgEAlgP7x7d9vboZcmjt0KBpSP/view?usp=sharing
作为一个实验、我加入了评估套件、仍然看到电压轨崩溃 、如下所示。 我继续工作、并拼接到了台式电源、但没有出现电压轨崩溃的情况。 尽管音频播放剪辑消失了、但看到电轨崩溃仍令人担忧。