This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952如何设置手动控制,部分自主,完全自主

Guru**** 2454490 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272815/bq76952-bq76952-how-to-set-manual-control-partially-autonomous-fully-autonomous

器件型号:BQ76952

您好   

我对 BQ76952手动控制、部分自主、全自主有疑问。

我们发现、有时 FET 不是由主机控制的、因此会自行关断。 在检查充电 MOS 本身是否关闭之后、

程序会再次打开充电 MOS、使充电 MOS 来回切换。  如何 配置参数。

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    请参阅摘自 TRM 第5.2.3.2节的以下部分。  

    若要将器件配置为仅使用主机处理器发出的命令来开启/关闭 FET、请执行以下操作:

    • 设置:FET:FET 选项[FET_CTRL_EN] 应设置为1、以便器件完全可以导通/关断 FET。
    • 逐一介绍 设置:Protection:CHG FET Protections A - C 和  Settings:Protection:DSG FET Protections A - C 寄存器、并清除(0)您不希望自动开启或关闭 FET 的保护位。

    此致、

    马克斯·韦博肯