This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25629:请检查350mA 的蓄电池示意图

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272075/bq25629-please-check-the-schematic-for-a-battery-of-350mah

器件型号:BQ25629

e2e.ti.com/.../TI_5F00_BQ25629.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看以下评论。 请使用图10-2仔细检查定制原理图。 有关 d/s 和 EVM 设计的 BQ25629应用图。

    1. PMID 至少需要10uF 和0.1uF 的电容。

    2. VBAT 需要至少10 uF 的电容。

    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我们不使用 PMID、我们是否仍需要进行更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PMID 是充电器的实际电源输入、它至少需要10uF 和0.1uF 的电容。

    非常感谢、