您好、团队成员:
TPS709数据表 在图6-9中有 TPS70965 (6.5V 输出电压版本)的 Vdo 与输入电压曲线。
是否有此 TPS70933曲线? 在 VIN=2.7V-3.3V 的范围内、我能否估算 TPS70933的曲线与图6-9相同?
客户想了解 TPS70933的 Rdson 与 VIN 的关系。

此致、
朝石光洋
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Asaishi Koyo 您好、
感谢您提出这个问题。 没有 TPS70933的相关图。
我们仍然可以根据数据表中的数据进行一些假设。 将6.5V 与3.3V 进行比较、我们会发现、与1000mV 相比、在1400mV 时、3.3V 具有更大的 VDO 最大值。 查看附加的图像。
3.3V 器件的 Vin = 4.3V、6.5V 器件的 Vin = 7.5V 时出现这种情况。
话虽如此、您不能假设3.3V 的压降与6.5V 的压降相同。我会根据随附的数据假设3.3V 的压降会高于6.5V。
根据这些数据、我假设在 Iout = 150 mA 和 Vin = 4.3的条件下、最大值约为1600mV、典型值约为1100mV。
此外、您提到的输入电压为2.7-3.3。 这是不可能的、否则 LDO 将无法正确调节。 压降电压是 LDO 在 Vin 和 Vout 之间正确调节所需的最小电压。 如果您有一个3.3V LDO、当您的电压低于该值甚至等于该值时、它将无法正确调节。 Vin >= Vdo + Vout 才能正常运行。
根据 Vin 的不同、RDS (ON)是一致的。 RDS (on)是 FET 在 Vin 和 Vout 之间的电阻、由内部误差放大器控制。 晶体管的栅极会改变 RDS (ON)、从而使其增大或减小、具体取决于栅极电压是增大还是减小。 这就是器件的稳压方式。 LDO 的优势在于、无论输入电压是多少、输出电压都能保持一致。 如果 RDS 要根据 Vin 变化、则 Vout 不会保持一致。
希望这对您有所帮助。
乔什·纳查西