This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:使用 BQ40Z50-R1将电池放电至低电压状态会导致200mV 电压不平衡。

Guru**** 2588535 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272224/bq40z50-r1-using-the-bq40z50-r1-discharging-the-battery-to-a-low-voltage-results-in-a-200mv-voltage-imbalance

器件型号:BQ40Z50-R1

您好!

我使用过 BQ40Z50-R1的设计、当我以0.1A 至2.5V 的电压对其放电时、电池会产生200mV 的电压不平衡。

这是否合理? 使用 BQ20Z655进行设计时、未出现此现象。

附件是我的日志数据供您参考。

请帮我确认。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../BQ40Z50-cycle-test-_2800_20230918_2900_.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yan Yu Tuan:

    您是否执行了电压校准?  

    您使用的是我们的评估板还是定制电路板? 如果是定制的、请附上原理图。

    此外、查看数据、看起来监测计正在对电池电压进行平衡。 请见下方。 运行状态 B 下的位12指示部件何时处于平衡状态。 请注意电池电压是如何彼此靠近的。  


    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我已经执行了电压和电流校准。

    我知道在充电期间会发生平衡。

    但是、我目前的问题是为什么放电过程中存在如此严重的不平衡。

    我附上了原理图供您参考。

    此致、

    严宇团

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yan Yu Tuan:

    我在原理图中看不到任何令人震惊的内容。  

    如果仅在放电期间发生、则两个电芯的内部电阻很可能会不同。 您是否使用相同的化学电池? 这两个是相同的年龄吗? 如果一节电池比另一节电池旧、也可能会发生这种情况。 较旧的电池往往具有更大的内电阻。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose
    我理解、而且我会进一步验证这一点。

    感谢您的帮助。

    此致、

    严宇团