请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A25 您好、团队成员:
客户使用 TPS7A25、如下配置。 连接20V 时、D1导通、D2关断、但大约100uA 的小反向电流 从系统流向 TPS7A25。
TPS7A25数据表显示"过大的反向电流会损坏此器件"。 三大反向电流过大是什么?
如果100uA 不可接受、我们是否需要像图9-2那样与 TPS7A25并联添加肖特基二极管?


RB520CM-30V-I 特性
此致
光洋