This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何将 TUSB1046evm 'S PD 更改为 PDO2

Guru**** 1112110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TUSB1046EVM, TPS65981
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272202/how-to-change-tusb1046evm-s-pd-to-pdo2

主题中讨论的其他器件:TPS65982TUSB1046EVMTPS65981

我有一个 TUSB1046evm、默认的 PDO 是 PDO1、所以如何更改为 PDO2、 因为 PD 芯片 TPS65982可以具有这些 PDO、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定此 EVM 上的 TPS65982中支持哪些 PDO、因此建议通过 TPS65981_2_6_7_8 Application Customization 6.1.4 GUI 创建一个支持更高 PDO 的新二进制文件、并使用 SPI 闪存工具对 SPI 闪存进行编程。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    感谢您的支持。

    根据 TPS65982的数据表10.2.2.1.1、它支持 PDO1、PDO2、PDO3、但在某些情况下、

    您能  

    1.提供 TPS65981_2_6_7_8应用自定义6.1.4 GUI 的链接和指南、并使用 SPI 闪存工具对 SPI 闪存进行编程

    2.如果此升级不能更改为 TUSB1046EVM 板中的 PDO2、能否改回原始状态 PDO1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    在将新配置刷写到 TPS65982之前、我建议您使用 PD 接收端尝试接收10V 的 PDO、以确认原始 TPS65982配置。

    如果无法正常工作、请转至此 链接 下载 GUI、同一网页上还提供了用户指南。

    EVM 上应该有一个 SPI 调试器接头、使用任何 SPI 闪存工具都应该 可以对 SPI 闪存进行编程。

    此致