This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25896:停止输出 Vsys 并赢得#39; t EXIT "未知模式"

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25896

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1261767/bq25896-stops-outputting-vsys-and-won-t-exit-unknown-mode

器件型号:BQ25896

您好!

我们在一个已开发的产品中使用了 BQ25896。 目前、我们正在 对这一个进行测试测试。

有几个(~5/80)从一个时刻到另一个时刻都停止了工作。 我们在~5天后(配送)对其进行了分析。
我们发现、所有这些器件的电池电压都约为3.38V。 他们不会像 应该的那样通过插入适配器来加电。 它们没有在 SYS 上输出任何电压。

这可通过将 QON 设定为低电平来恢复。 但是、客户无法做到这一点。 客户只能插入适配器。


如果适配器已连接、似乎会发生以下情况:
VBUS 为~4.7V (无压降)。

VSYS 为0V (无峰值)。

REGN 上有一个"PWM"输出(~50ms 时为~4.7V、~1时为0V)。 因此、TS 上的电压是相似的(~2.8V 持续~50ms、0V 持续~1s)。



我们将其与工作器件进行了比较、并通过计算再次进行检查:Ts 上的~2.8V 对应的 NTC 温度约为24 -28°C。

这是任何已知的"模式"吗? 什么原因可能导致芯片进入这种"模式"?



谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    感谢您通过 E2E 联系我们。 您能帮助回答有关您的系统的几个问题吗?  

    -您使用什么作为 I2C 线路(SCL 和 SDA)的上拉轨?  

    -在关闭 Q4 BATFET 以进入运输模式之前、您是否设置 REG09位3 BATFET_DLY = 0b 或1b?

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:
    感谢您的答复!

    SCL 和 SDA 由10k 电阻器上拉。 用于这些上拉电阻的电压实际上来自 SYS。 它被另一个 IC 转换为3V。

    在进入运输模式之前、BATFET_DLY 为0b。

    实际上、我们不知道 在此错误场景中是否故意进入了配送模式。 至少器件不应该这么做。 进入运输模式的唯一原因是我们一方存在固件错误。

    以下两项操作可导致设备特意进入运输模式:
    1.用户进入发运模式(不是这样)

    2.蓄电池电压过低(情况并非如此)

    在这些情况下、我们在特意进入开启状态时、从未遇到过从运输模式唤醒的问题。

    测试版测试人员表示设备突然停止工作。 电池电量几乎没有耗尽(有些人说电量是50%、有些人说电量是75%)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:  

    感谢您的进一步解释和回答我的问题。 我最初给人的印象是、根据主题帖标题、你故意进入 SHIP 模式。 我知道情况并非如此。 您能帮助回答一些其他问题吗?  

    -您说您在~5天没有查看设备后发现了此问题。 BQ25896在上次按预期工作时的所有寄存器值都是什么?  

    -您提到您并非有意进入运输模式、电池电压高于过放电阈值(最大值为2.5V)。 您是否期望电池在未接触设备的~5天内继续为连接到 SYS 的组件供电?  

    -根据您的观察结果,有一件事是将 BAT 与 SYS 断开。 您的系统中是否有任何保护电路可以断开电池与 SYS 输出的连接?

    我们需要您的帮助来尝试捕捉电池最初从 SYS 断开的情况、以确定所发生的确切情况。   

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:
    你是对的,标题是误导性的。 我现在就改变了。

    您说您在~5天没有查看设备后发现了此问题。 BQ25896在上次按预期工作时的所有寄存器值都是什么?  [/报价]

    遗憾的是、我无法通过简单的方法读取寄存器、因为在这种情况下、连接的微控制器未通电。 这可以通过连接另一个微控制器与特殊固件来实现、但如果不是 绝对 必要、我想避免这样做。 我在 重新启动时对寄存器值进行设置时、可以为您提供一个列表。  如果我没弄错、在运行时只有1个位可能会被有意修改(在运输模式下除外)、这是 REG03中的 OTG_CONFIG。

    -您注意到您并非有意进入运输模式,电池电压高于过放电阈值(最大值为2.5V)。 您是否期望电池在未接触设备的~5天内继续为连接到 SYS 的组件供电?  [/报价]

    它应该在电池持续使用时间内为这些器件供电。 我们的器件中没有节能/睡眠模式这类设置。  但预期的运行时间 (即使不接触器件)也仅为30小时左右。 我们无法判断的是"崩溃"后实际发生的情况(如果 SYS 在崩溃的确切时刻停止输出)。

    -根据您的观察结果,有一件事是断开 BAT 与 SYS 的连接。 您的系统中是否有可断开电池与 SYS 输出连接的保护电路?
    [/quote]

    BAT 和电池之间有保险丝、但保险丝在每种情况下都很好。  我们始终 在这些器件的 BQ25896的 BAT 引脚上测量约3.3V 的电压。

    此致、
    弗洛里

    安[/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Florian:

    如果充电器 IC 完全关闭(即断开 VBUS 和 VBAT 电源)、则重新应用适配器、器件是否会正常工作?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    在错误情况下、我们不知道。 我们只剩下一个设备处于这种状态、我们保护它、就好像它是圣杯一样、因为也许我们可以对它进行重要的测量。

    在正常情况下可以正常工作、是的。

    如果我们有另一个器件处于此错误状态、我们将尝试进行重试!

    谢谢!
    弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:  

    感谢您回答我们的各种问题。 您能帮助说明一下您提出的一点吗? 当器件处于仅电池运行状态时、可以启用 OTG 模式。正确吗?

    此外、您可以提供在重新启动时设置的寄存器值的列表作为参考。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    是的、是这样。  对于电池>= 75%、启用 OTG 模式;对于低于75%、禁用 OTG 模式。 正如我说过的、一些客户报告了75%和大约50%(只有25%阶跃)。 在该范围内、很可能已启用/禁用 OTG 模式。 关闭它有一个迟滞,所以不应该发生"开/关-大屠杀"。
    我测试了打开/关闭 OTG 模式、一般情况下工作正常、没有发现问题。 但在某些情况下可能不会。
    可能有点像:75%=> 50%=> OTG 禁用=>错误。

    可以。 启动时、我们通过 在 REG14中将 REG_RST 设置为0b1来执行寄存器复位。 之后、寄存器将按如下方式进行设置:
    e2e.ti.com/.../BG25896_5F00_registers.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:  

    感谢您的进一步说明并提供了初始寄存器设置。

    我认为正在发生的情况是、在纯电池模式下 BATFET 以某种方式关闭。 您提到、您并非故意尝试进入运输模式、但 高负载电流或低电池电压等条件可能会导致 BATFET 在仅电池供电(即未连接适配器)时关断。  

    了解在启用和不启用 OTG/BOOST 模式时系统中负载分布的变化会有所帮助。 是否预计会出现大电流尖峰? 是否曾观察到由于负载电流瞬变而导致 BAT 引脚电压下降?  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    您是正确的、该问题肯定是在纯电池模式下发生的。

    我们在启用 OTG/BOOST 模式时预计不会出现电压下降或电流尖峰。 在每个错误情况下、没有外部器件连接到由启用 OTG/BOOST 模式产生的电源。
    我通过使用示波器测量电池电压和电流(20m Ω 分流器)测试了该假设。 当启用/禁用 OTG/BOOST 模式时、电压和电流根本没有变化。

    我们还在器件发生问题时、以与器件相同的状态测量了电流。 我们没有看到任何显著的变化。 Constant 220 -270mA。
    别误会我的意思、我们实际上在遇到问题时没有看到电流、但我们完全不希望出现任何负载电流瞬变。

    谢谢!
    弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:  

    感谢您对设置的解释以及为我们进行与 VBAT 和电流消耗相关的测试。 根据这些信息、我们将最终进行一些调查、我们会与您联系。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    感谢您目前的帮助!
    仅供参考:下周我不会上班。

    此致、
    弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:  

    很好理解、感谢您告诉我们。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    我回来了!

    您是否有关于此主题的新信息?

    此致、
    弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:  

    我们在末端进行了一些测试、以查看是否有可能观察到 BATFET 在仅电池运行期间由于负载瞬变以及启用/禁用 OTG 而关闭。 不幸的是,我们未能观察到这种行为。 当没有捕获到量表误差时、很难确定根本原因。  

    关于您关于器件卡在"未知状态"的初始报告、该行为似乎与该器件上的一个问题相匹配、该问题是、由于在 I2C 通信过程中进入运输模式、器件可能会"锁定"。 通常、当 I2C 上拉轨为 SYS 时会发生这种情况。 在这种情况下、BATFET 关闭可能会导致 I2C 通信不完整、从而导致器件无法通过插入适配器退出此状态。  

    在您看到行为的几个装置上、我的最佳猜测是当前未知的原因导致 BATFET 关闭。 当 BATFET 按特定的时序关闭时、BQ25896会"锁定"、并且适配器插件不能用于启动转换器。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    感谢您的解释!

    只是为了确保我理解正确:
    有一个会导致相同行为的已知错误、但对于我们的器件而言、问题的根源似乎是另一个问题。 我们案例中的实际根是未知的。
    是这样吗?

    重要信息:
     出现问题时、我们的固件不应有意将 BATFET 关闭。 此类行为的唯一原因是另一个未知问题(例如、我们一方的固件错误)。 如果我们有意关闭 BATFET、器件永远不会卡住(到目前为止、我们已经做到了1000多次、没有出现任何问题)。

    是否有任何权变措施来避免此问题? 我们仍然受到很大的压力。

    我们能否为您提供更多信息以解决该问题?


    此致、
    弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:  

    让我来帮助澄清一下。  

    一个已知错误会导致您报告的行为、即 BQ25896器件处于锁定状态、适配器插件无法按预期为输出供电。 此错误的根本原因是器件进入运输模式时的 I2C 通信不完整。 已验证此问题的修复方法是设置 BATFET_DLY = 1、并确保在设置 BATFET_DIS = 1以进入运输模式之后、MCU 主机不发送 I2C 通信。  

    在提供了所有信息后、对于您的系统所发生的情况、我的最佳猜测是在您看到问题的5个器件上、BATFET 恰好在 I2C 通信过程中关闭。  

    对于您的情况、很难解决、因为您报告您不是有意关闭 BATFET。  由于 BATFET 何时关闭是未知的、因此实施权变措施要困难得多。

    能否为您提供更多信息以解决此问题?

    为了解决该问题、我们需要确定导致 BATFET 关闭的原因。 如果我们了解导致 BATFET 关断的原因、则可以主动避免将器件置于这种情况下。  

    为了找到权变措施、您的终端所需的关键信息是在发生 BATFET 意外关闭时监控器件(即监控/记录参数、例如 VBAT、VBUS、VSYS 和电池放电电流)。

    此致、

    加勒特   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    感谢您的澄清、现在我明白了!

    最近几天、我们观察到一种可能会意外关闭 BATFET 的行为(我们需要时间来确认)。
    在非常罕见的情况下、我们看到一些 I2C 消息被我们的微控制器误解(BQ25896已正确发送)。 我们怀疑、我们的微控制器也可能错误地发送 I2C 消息、这可能会导致关闭 BATFET。
    这是一个时序问题、我们通过减少 I2C 时钟修复了这个问题。
    这是问题的根源。。。

    现在、我们计划在大量器件上更新固件、以测试是否能修复固件。
    我会随时向您通报最新情况、但这些测试需要一些时间。

    我们还将实施日志记录参数。 这方面的问题是生产设备无法进行记录。 我们只能观察 开发器件上的日志。  鉴于我们的开发器件数量很少、这种情况不太可能发生。



    此致、
    弗洛里




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:  

    感谢您的更新。 有趣的是、您可能已经确定了 BATFET 关闭的根本原因。 在获得固件更新结果后、请在主题中更新我、但不要着急。

    如果在器件关断电池后长时间没有观察到 BATFET 意外关断、那么也应该避免器件进入我最后几份回复中所述的锁定状态的问题。  

    此致、

    加勒特