您好!
我们在一个已开发的产品中使用了 BQ25896。 目前、我们正在 对这一个进行测试测试。
有几个(~5/80)从一个时刻到另一个时刻都停止了工作。 我们在~5天后(配送)对其进行了分析。
我们发现、所有这些器件的电池电压都约为3.38V。 他们不会像 应该的那样通过插入适配器来加电。 它们没有在 SYS 上输出任何电压。
这可通过将 QON 设定为低电平来恢复。 但是、客户无法做到这一点。 客户只能插入适配器。
如果适配器已连接、似乎会发生以下情况:
VBUS 为~4.7V (无压降)。
VSYS 为0V (无峰值)。
REGN 上有一个"PWM"输出(~50ms 时为~4.7V、~1时为0V)。 因此、TS 上的电压是相似的(~2.8V 持续~50ms、0V 持续~1s)。
我们将其与工作器件进行了比较、并通过计算再次进行检查:Ts 上的~2.8V 对应的 NTC 温度约为24 -28°C。
这是任何已知的"模式"吗? 什么原因可能导致芯片进入这种"模式"?
谢谢!