This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2664:LM2664M6X/NOPB

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272572/lm2664-lm2664m6x-nopb

器件型号:LM2664

您好!

我一直在使用 LM2664M6X/NOPB 来执行我的其中一个项目。

设计要求:

输入电压:2.5V

输出电压:-2.5V

输出电流:40mA

组件:

C27:2.2 μ F、10V

C28:3.3uF、10V

C38:3.3 μ F、10V

请查看下面随附的设计并发表您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Parvathy,

    感谢您使用 E2E 论坛、请允许我们稍后再联系您

    感谢您的耐心。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 R Parvathy、

    电路正常、我只是要使输入电容器至少与从 CAP+到 CAP-的飞跨电容器一样大、以确保输入电容器在一个周期内不会放电过大。

    此致、
    布里吉特