Other Parts Discussed in Thread: LMZ23610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ23610 您好,
客户电源产品采用 LMZ23610芯片、输出5V/50A。 虽然使用了5个芯片并行工作、但是出现了故障现象、根本找不到原因。 通过比较芯片数据表可以发现、在推荐的电路手册中、当多个 FB 引脚并联时、只需要一个连接、而其他模块的 FB 引脚悬空。 但是、在设计时、我们发现 FB 悬架的动态响应较差、因此我们将多个模块的 FB 引脚短接在一起、这与数据表的用法不同。 我想问问、使用这种方法是否有任何问题、以及它是否可能是导致故障的原因?