This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:最大输入电压能力

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43620, TPS745-Q1, TLV766-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272305/tps745-q1-max-input-voltage-capability

器件型号:TPS745-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR43620、、 TLV766-Q1

团队、您好!

我们的想法是使用降压 LMR43620 Q1、然后与 LDO TPS745-Q1级联、  

LDO 的最大输入电源不应超过6V、因此如果最坏情况下输入电压为8V、

1. LDO 在多长时间内会发生故障?

2. LDO 连接到 MCU 后是否会出现内部短路?

3. LDO 能够承受多长时间?

4.降压稳压器的电源正常输出会直接连接到 LDO 使能端、只要电压升高

   从降压转换为8V 或16V 或 Vbat,PG 下行将停用 LDO  

  在这种情况下 LDO 能否在无负载和输入8到16V 或 VBAT 的情况下正常工作?

感谢您的快速响应!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我建议查看 TLV766-Q1、如果您使用 DRB 封装、它可以直接替代它。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv766-q1.pdf

    关于 TPS745-Q1:这些工作条件超出了 TPS745-Q1的绝对最大值、遗憾的是、我们没有这些条件的特性数据。  此 LDO 在输入引脚上的绝对最大值为6.5V:

    8V 和16V 远高于器件的绝对最大额定值。  我不希望它能长期承受这些条件。

    谢谢。

    斯蒂芬