请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61169 您好!
我想向您介绍 TPS61169。
我在下面连接了我的电路。
在我的电路中、开关不稳定、处于振荡状态。
我认为相位补偿有一个问题。
(问题1)
电感= 10uH、但输出电容器4.7uF 是否正常?
是否需要像降压转换器中那样考虑 LC 转角频率?
(问题2)
请告诉我您对如何使开关保持稳定的看法。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.