This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:开关不稳定

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271190/tps61169-switching-is-unstable

器件型号:TPS61169

您好!

我想向您介绍 TPS61169。
我在下面连接了我的电路。
在我的电路中、开关不稳定、处于振荡状态。
我认为相位补偿有一个问题。
(问题1)
电感= 10uH、但输出电容器4.7uF 是否正常?
是否需要像降压转换器中那样考虑 LC 转角频率?
(问题2)
请告诉我您对如何使开关保持稳定的看法。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    您还能和我分享一下测试波形吗? 谢谢

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    连接波形。 黄色是 SW 引脚的波形。
    您可以看到开关不稳定。
    我认为这是一个相位补偿问题、但请建议如何改进它。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    您是否试用过1uF 输出电容器或4.7uH 电感器?

    Br

    帕特里克