This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS26635处于40V 输入电压

Guru**** 2530860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271564/tps2663-tps26635-fall-in-40v-input

器件型号:TPS2663

您好!

在我的设计中、 具有极性保护功能的以下元件"TPS26635"、EFUSE。

问题是、来自 EXT 电压电源的大约40V 的输入下降到 EFUSE (PAD33)的输出中。

我找不到问题。

我对该组件的要求如下:

  1. 输入\输出电压为5V-50V。
  2. 负载的电流消耗应支持~5A。

谢谢 Kobi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    我明天就要回来讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobi:

    TPS26635具有39V 钳位。 当 VIN 超过39V 时、VOUT 将钳位在39V。 如果有负载、则由于高功率耗散、器件可能会进入热关断状态、VOUT 将从39V 下降到0V。

    您将需要使用 TPS26630/31。

    此致

    G·库纳尔