This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25172:将其连接到负载时出现问题

Guru**** 2430410 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25172, BQ25171-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272337/bq25172-problem-connecting-it-to-a-load

器件型号:BQ25172
主题中讨论的其他器件: BQ25171-Q1

当我将它连接到电路(负载)时、4小时后充电器继续充电、LED 指示灯保持亮起。 但如果我断开充电器并重新连接、LED 熄灭、表示电池已充电。 如果我没有连接到电路(负载)、充电器工作正常、4小时后给电池充电、没有任何问题、LED 熄灭。 您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    能否发送电路原理图和测试设置说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起初我把 Vbatt 连接到 F500、但当我取出电池时、故障二极管快速闪过、几乎看不到。 当我在中添加 MOSFET 并将其与电路的其余部分(负载)分离时、LED 以其频率闪烁。 但我仍然有问题、它无法停止加载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fernado  

    感谢原理图。

    如果我没有将它连接到电路(负载),充电器工作正常,4小时后为电池充电没有任何问题,LED 指示灯熄灭。

    充电电流设置为300mA、负载是否可能大于充电电流?

    首先我把 Vbatt 连接到 F500,但当我取出电池时,故障二极管闪得太快,几乎看不到。

    BQ25172具有过压保护功能、当每节电池电压为1.7V 时、单元将关闭、直到电压降至每节电池1.45V 以下。  在电池断开的情况下、输出电压将过冲至10.2V (1.7V X 6)。  电压将下降、充电将重新启动过冲并再次关断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我增大了流向400mA 的电流、充电器会在4小时后正常停止。 但它的电流太大而无法为电池充电、每个电池的电压都是2500mA。 您有什么关于将电路(负载)与充电器分离的建议吗?现在我有 Q506 MOSFET、

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fernado

    您有没有建议将电路(负载)与充电器分开?

    请查看 BQ25171-Q1数据表第29页的图8-14。  这是一个将系统负载与充电器分离的电路。