This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25946:电路设计问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272190/tps25946-circuit-design-problem

器件型号:TPS25946

您好!

我有一位客户在使用 TPS25946、存在一些问题、请帮助获取支持!

所需功能:Type-C 采用24引脚型号:CX90B2_24P,VBUS 隔离保护电路设计如下(芯片 TPS25946 ):(无充电要求,功耗约为6.5W )

请检查电路设计。 由于紧凑的 PCB 布局、您能否帮助优化电路?

2. 电路设计有以下问题需要帮助确认:

1) 1)适当的 dVdT 引脚电压上升速率设置是什么?

2) 2) 设置 ITIMER 引脚消隐时间的合适程度或选择容差值的合适程度?

3) 3) PG 和 PGTH 引脚是否可以直接挂起?

4) 4) Cout 选择的容量值是多少? 什么是合适的封装(IINRUSH=Cout*dVDT, Cout 是否不能过大,对于5V*1.3A=6.5W 机器功耗,如何选择 Cout )?

5) 5) 在工业摄像头等场景中、是否不需要本手册中建议的 D1 Vout?

非常感谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    感谢您的联系。 请查看我的在线回答。

    请检查电路设计。 由于紧凑的 PCB 布局、您能否帮助优化电路? 它们可以使 ITIMER 和 SS 引脚保持断开状态。  

    2. 电路设计有以下问题需要帮助确认:

    1) 1)适当的 dVdT 引脚电压上升速率设置是什么? 这取决于客户的要求。 如果输出电容不是很高、它们也可以使用 dVdT 开路。  

    2) 2) 设置 ITIMER 引脚消隐时间的合适程度或选择容差值的合适程度? 它已经通知客户了。 它们可以保持断开、以使理论上的消隐时间为零。  

    3) 3) PG 和 PGTH 引脚是否可以直接挂起? 您是说保持打开? 是的、可以保持打开状态。  

    4) 4) Cout 选择的容量值是多少? 什么是合适的封装(IINRUSH=Cout*dVDT, Cout 是否不能过大,对于5V*1.3A=6.5W 机器功耗,如何选择 Cout )? COUT 取决于应用。 您可以在网页上使用设计计算器、输入您的要求并检查计算器是否通过了设计测试。 您可以参阅产品页面上的 EVM 设计。  

    5) 本手册中建议的 D1 Vout 是否在工业摄像头等场景中不需要。 您可以跳过 D1。

    此致

    G·库纳尔