您好:
如何理解此参数"电量监测-IT 配置术语 V 保持时间"?
,Term Voltage=6600mV,Term V Hold Time =50s,Term Min Cell V=3300mV ?监测计 SOC 如何报告0 μ A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
如何理解此参数"电量监测-IT 配置术语 V 保持时间"?
,Term Voltage=6600mV,Term V Hold Time =50s,Term Min Cell V=3300mV ?监测计 SOC 如何报告0 μ A
放电期间(Abs. Current 超过 Quit Current 阈值、并且足够高以使监测计进入 DISCHARGE 模式(Dsg Current Threshold)、此时电池电压降至 Term Voltage 以下或电芯电压降至 Term Min Cell 电压以下并持续至少 Term V Hold Time、 监测计会将(未过滤的) RM 强制为0mA、因此 SOC 为0%。
"FullChargeCapacity 报告充满电的电池的容量或电量减去 Reserve Cap-mAh 或 Reserve CapWh
在当前负载和当前温度下、直至 Voltage 达到 Term Voltage 并持续 Term V Hold Time。"
附件是规格;中的说明
1.我认为它用于估算 RM 和 FCC。 在放电期间、当 RM 降至0时、 即使 电池电压高于 Term Voltage、SOC 也会报告0。 对吗?
2.如果问题1正确,我 还有另一个问题。 RM 和 FCC 是否包括 Term V Hold Time(Current * Term V Hold Time)在估算 RM 和 FCC?时的容量