This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51604:原理图应用审查

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272017/tps51604-schematic-application-review

器件型号:TPS51604

专家、

请检查以下电路:

我将 TPS51604用于栅极驱动器。 电源为5 - 5.5伏。 在此特定应用(而非电源)中、线圈作为全桥配置被驱动。 该应用要求可调节驱动频率、范围从1 MHz 到大约2.5 MHz。 我需要验证 TPS51604能够提供这个频率范围。

由于设计的补救性、请在审阅后从论坛中移除原理图。

谢谢!

卡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    它可在高达2.5MHz 条件下正常工作、但取决于占空比。 在2.5MHz 下、周期为400nS、由于延迟、应计算上升时间/全时。 对于小于25%(100ns 接通时间)或更高75%(100ns 关断时间)的占空比、它可能不起作用。 请在问题解决后关闭问题、如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。 我们将以50%占空比(45 - 55%)运行、因此这应该不是问题。

    卡尔