主题中讨论的其他器件:LM5149
是什么将此评估板上的输入电压限制为72V (器件额定电压为80V)? 请注意、C26 (在 VIN 上)的额定电压仅为50V、即使在72V 工作电压下也是一个问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是什么将此评估板上的输入电压限制为72V (器件额定电压为80V)? 请注意、C26 (在 VIN 上)的额定电压仅为50V、即使在72V 工作电压下也是一个问题。
您好、Rick、
您可以使用自举电阻器、高侧 FET 栅极电阻器或开关节点 RC 缓冲器保护 SW 节点过冲。
这一切都将减慢 FET 栅极上升时间和 SW 节点上升时间。
这可能会对效率产生负面影响、但会提供保护。
该 EVM 仅为自举电阻器 R9提供了一个位置。
我想说从72V 开始、并监控 SW 节点电压(使用低电感探头技术:请参阅 应用手册中的图3)。
一旦您增加 VIN 并看到 SW 接触80V、我建议逐渐增加引导电阻器、可能为0.5 -1Ω。
在最终设计中、您可以根据需要添加 SW 节点缓冲器(RC 到 GND)和栅极电阻器点。
希望这对您有所帮助。
-奥兰多