主题中讨论的其他器件: BQ25798
根据数据表、我认为 Rsns 用作输入电流检测。 但是、此方框图还显示了 VBUS 引脚附近用于检测输入电流的另一个元件。 因此我想知道 Rsns 的实际函数。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢、Jeff。
您能帮助进一步解答这些问题吗?
可以控制该感应 FET 吗? 它会一直打开吗?
2.是否必须添加外部 RBFET? Q4是否可以用作 RBFET?
3. BATFET 体二极管从 BAT 连接到 SYS。 因此、如果我们需要系统从 SYS 电源关闭、我们是否必须添加外部运送 FET?
4.如果 BQ25790在 OTG 模式下工作、必须 通过 VBUS 引脚为负载供电? 它是否可以由 PMID 引脚供电? 我们可以看到在 VBUS 引脚附近对 VOTG 进行采样、但看不到 IOTG。 IOTG 从何处采样? 我们是否有任何 OTG 电流保护?
5. BQ25790是否具有短路保护 功能? 是否应添加电子保险丝以保护 SCP 情况?
尊敬的 Jeff:
感谢您的回答。 关于此 FET (电阻器)、我还有几个问题要进一步解答。
1.我认为实际电路与下面相同、这个方框图中的 Rsns 实际上是 Q1、对吧?

如何使用 此 FET 测量电流? 它是否在 Ohmic 区域工作以用作6mΩ 电阻器?
3. 在哪种模式下,FET 会被关闭,它是否可以由我们控制? 在 OTG 模式下、我可以使用 PMID 作为我的输出引脚吗?
此致、
埃文