This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:VBUS 和 PMID 之间 Rsns 的功能

Guru**** 2557110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271761/bq25790-function-of-rsns-between-vbus-and-pmid

器件型号:BQ25790
主题中讨论的其他器件: BQ25798

根据数据表、我认为 Rsns 用作输入电流检测。 但是、此方框图还显示了 VBUS 引脚附近用于检测输入电流的另一个元件。 因此我想知道 Rsns 的实际函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    电阻器实际上是用于检测输入电流的 FET。  方框图过度简化。  电阻器(FET)和电流环路应组合在一起。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jeff。

    您能帮助进一步解答这些问题吗?

    可以控制该感应 FET 吗? 它会一直打开吗?

    2.是否必须添加外部 RBFET? Q4是否可以用作 RBFET?

    3. BATFET 体二极管从 BAT 连接到 SYS。 因此、如果我们需要系统从 SYS 电源关闭、我们是否必须添加外部运送 FET?

    4.如果 BQ25790在 OTG 模式下工作、必须 通过 VBUS 引脚为负载供电? 它是否可以由 PMID 引脚供电? 我们可以看到在 VBUS 引脚附近对 VOTG 进行采样、但看不到 IOTG。 IOTG 从何处采样? 我们是否有任何 OTG 电流保护?

    5. BQ25790是否具有短路保护 功能? 是否应添加电子保险丝以保护 SCP 情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些问题来自客户 PMI、用于评估我们的 BQ25790是否可用于 E-CIG 持有人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答。 关于此 FET (电阻器)、我还有几个问题要进一步解答。

    1.我认为实际电路与下面相同、这个方框图中的 Rsns 实际上是 Q1、对吧?

    如何使用 此 FET 测量电流? 它是否在 Ohmic 区域工作以用作6mΩ 电阻器?

    3. 在哪种模式下,FET 会被关闭,它是否可以由我们控制? 在 OTG 模式下、我可以使用 PMID 作为我的输出引脚吗?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    关于1、是的。

    关于2、有一个尺寸小得多的并联 FET 用于测量按比例降低的电流。

    关于3点、遗憾的是不能。 您可以考虑 BQ25798、它具有备用模式、OTG 处于 PMID。  

    此致、
    杰夫