This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631000:VOUTR 和 FB 引脚上的外部供电电压?

Guru**** 2514205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272102/tps631000-externally-supplied-voltage-on-voutr-and-fb-pins

器件型号:TPS631000

您好  

我将在这样的设计中使用 TPS631000、其中 VOUT 和 FB 引脚可能具有外部电源电压、而 TPS631000 通过其 EN 引脚禁用。 我假设这种用例没问题、因为 IC 具有真正的负载断开功能。  TPS631000 VOUT 设置为3.8V、外部提供的电压电平最大值为4.2V。

我的 主要 问题 是、如果  TPS631000 Vin 引脚中的电池电压电平降至1.6V 以下并同时 施加外部电源电压、是否会损坏 TPS631000?

这不是典型的用例、但可能在产品生命周期中发生。

电路的模块级描述:

Tomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomi:

    感谢您考虑 TI 的器件。  它应该正常并且不会损坏器件。

    此致

    陶氏