请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2595 主题中讨论的其他器件: TPS25947
我们需要一个3.3V 电源的过压控制器。
我们的第一个方法是使用 TPS259573。

EN/UVLO 引脚的上升阈值电平为 ACC。 至数据表:1.2V±70mV。
对于这些容差、很难确保安全的过压电平、即最大 3.6伏。
在这些芯片的当前修订版本中、这些70mV 值是否仍然正确?
对于类似的电子保险丝 TPS259474、此级别的容差非常小:

这只是一个数据表版本的问题、还是 TPS259474 在这里得到了改进?