Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, BQSTUDIO, EV2400
主题中讨论的其他器件:GPCRB、 BQSTUDIO、 EV2400
在电池在-10℃ 等低温下放电至0% RSOC 后、为了让电池在25℃ 等正常温度下自动恢复至0%以上 RSOC、我们关闭寄存器[LOCK0]并打开寄存器[RELAX_JUMP_OK]。
然后、我们进行了另一个充电测试:
将带电池的机器放在孵化器中并插入适配器、孵化器的设置为:-10℃ 和50℃ 之间的周期性变化(每分钟1℃ 变化)、在-10℃ 和50℃ 处维持一小时、直至充电完成。 机器不会在低于-10℃ 和高于45℃ 的温度下充电。
测试开始时的温度为25℃、然后在充电过程中温度降低、当温度降至0℃ 时、电池停止充电和放电、并切换到适配器以使用电池电源。 当温度继续下降到-1℃ 时、RSOC 从34%跃升至4%。