请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76942 尊敬的所有人:
我有一个关于 Esp32和 Bq76942之间通信的问题。 我正沿着 I2C 的帧从 RAM 寄存器中读取数据、示例为 0x9261地址、如下图所示。
和代码以读取数据、如下面的图片所示。
我接收到的字节始终为0xFF、而不是作为文档的0x88。 请帮助我修复此错误。
一些详细信息。 我正在使用 TI 的 BQ76942EVM 开发套件、并且 成功读取电芯电压、温度和电流、因此我认为 ESP32和 Bq76942之间的 I2C 没有问题。