请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25148-Q1 电流感应电阻值的具体范围是多少? 3m Ω 是 Rs 值吗? 您能否提供以下计算公式的详细说明?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
电流感应电阻值的具体范围是多少? 3m Ω 是 Rs 值吗? 您能否提供以下计算公式的详细说明?

您好,Tonyx:
电流检测电阻可设置峰值电感器电流限制。
3mΩ 可用作电流电阻器、因为电流检测阈值为60mV、这将设置60mV/20A 3mΩ 峰值电感器电流限制。
您需要确保您的器件能够承受20A 电流、主要是电感器饱和电流、MOSFET 损耗以及电流检测电阻器功率耗散(20A)^2 * 3mΩ= 1.2W。
最好根据所需的输出电流调整电流检测电阻的大小。
希望这对您有所帮助。
-奥兰多