This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22917:具有 TPS22917的并联电源

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094, TPS22917
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271017/tps22917-parallel-power-supplies-with-tps22917

器件型号:TPS22917
主题中讨论的其他器件:TPS61094

您好、TI!

我们正在设计一款与 NB-IoT 调制解调器通信的智能水表。

问题1)
我们计划使用图1所示的 TPS61094。
我们需要使用 TPS22917 (负载开关1)来随时完全关闭 NB-IoT 调制解调器的电源。
我们需要了解图1中的设计是否合适。


问题2)
我们希望使用一个额外的电池来在开发和测试过程中轻松更新 FOTA。
使用图2中的设计、我们希望在必要时激活第二个电池 TPS22917 (负载开关2)。
在本例中、我们需要查明图2中的设计是否适合提供反向电流保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Erdem Tayfun Salman:

    欢迎使用 e2e!

    1.是的,这种设计是合适的。

    2.是的、该设计适用于防止反向电流、但请注意、如果器件被启用且 TPS22917上的反向电流阻断功能会在500mA 为反向电流(典型值)时激活 VOUT。 如果禁用了 TPS22917、则它将始终阻断反向电流。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复。