This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:3个器件堆叠、适用于14S 配置

Guru**** 2539080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268727/bq77915-3-devices-in-stack-for-14s-configuration

器件型号:BQ77915

团队成员

Im 将 BQ77915用于14节和7节配置的 BMS。 在这些特定的板上,我面临一个问题的板不 ***。 14S 中堆叠 IC 和7S 顶部堆叠 IC 上的 AVDD 电压大约为7V。 我无法确定该电路板为什么不存在故障以及触发了什么故障。 当然不是 UV、OV、OT、UT 或 OW。 每节电池的电压为3.5伏、并且未施加负载。 MOSFET 未被成功驱动、其栅极电压为0V。 我将在私聊中为此发送原理图和光绘文件。 请查看并建议可能的疑难解答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我会给您发送一条私人消息、以便您发送原理图。  您能否也说明什么是故障?  电路板是否未打开、它是否不能正确地控制 FET 等?

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andria:

    请检查私聊。 我已经连接了所有内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我看过了原理图并在我们的私人聊天中进行了答复。  我要关闭这个话题、我们可以继续在那里进行进一步的对应。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请再次检查私聊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请再次检查私聊