主题中讨论的其他器件:BQ25792-01、USB-PD-CHG-EVM 、 TPS25730、BQ25792EVM
我一直在使用包含 TPS25750 PD 控制器和 BQ25792电池充电器的 USB-PD-CHG-EVM -01评估板。 使用 TPS25750_EEPROM_v7.0.4、我已经配置了仅受电方配置、并将完整的二进制文件编程到评估板的 Application_Customization_Tool 中。
我已成功将各种 USB 充电器(即电源、PD 和非 PD)连接到评估板、它已协商按预期供电并已开始为连接的3节串联电池组充电。 虽然电路板一般按预期运行、但我确实有几个问题。
首先,我有一个三星 EP - TA800充电器(PDO:5V@3A 或9V@2.77A ; PPS3.3-5.9V@3A 或3.3-11V@2.25A ),可以很好地与其他接收设备,但当连接到评估板不能识别。 连接此充电器后、TPS25750D 的0x1A 状态寄存器会报告"No plug is connected"(PlugPresent=0b)。 为什么会出现这种情况?
其次、当各种非 PD 5V@1.5A 或更多电流充电器连接到评估板时、检测到的最大功率似乎始终为 SDP、5V @ 500mA。 我已经尝试将 PORT_CONTROL 寄存器的 ChargerDetectEnable 字段设置为"检测 BC 1.2和专有传统充电器"(位31:30=11b)、但这似乎没有效果。 作为灌电流方的 TPS25750是否可以检测和处理更高功率的 BC 1.2模式(DCP 和 CDP)和更高电流传统?