This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62595:需要支持补偿引脚的降压稳压器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268701/tlv62595-need-buck-regulator-with-compensation-pin-support

器件型号:TLV62595
主题中讨论的其他器件:TPS628503

大家好、

我们正在寻找具有补偿引脚的降压稳压器 IC。  

我们发现了 NCP1599MNTWG 参考部件。

我们需要降压 IC。

为我们的设计建议一些降压 IC。

要求:

输出电压:1V1和1V2

输入电压:3.3V

谢谢。

S·普利亚·N·萨蒂亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathya:

    您需要多大的输出电流?  为什么需要补偿引脚?  对于这样的低电流降压、内部补偿更常见且更容易。

    TPS628503符合您的需求吗?

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我们将研究这一部分。