This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:过压阈值

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS25947
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271236/tps2595-overvoltage-thresholds

器件型号:TPS2595
主题中讨论的其他器件: TPS25947

我们需要一个3.3V 电源的过压控制器。

我们的第一个方法是使用 TPS259573。

EN/UVLO 引脚的上升阈值电平为 ACC。 至数据表:1.2V±70mV。

对于这些容差、很难确保安全的过压电平、即最大 3.6伏。

在这些芯片的当前修订版本中、这些70mV 值是否仍然正确?

对于类似的电子保险丝 TPS259474、此级别的容差非常小:

这只是一个数据表版本的问题、还是 TPS259474 在这里得到了改进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reinhard:

    TPS2595和 TPS25947是不同的器件。 网络上的数据表是最新的。 TPS25947的容差确实比 TPS2595小。 TPS2595具有我们在最新数据表中看到的信息。  

    此致

    G·库纳尔