您好
在使用 BQ40Z50的客户设计中、问题是在剩余容量更新为0后、SOC 未更改为0。 等待大约10秒、然后 SOC 更新为0。
附加了数据。

剩余容量更新为0 (Term Min Cell V)的原因是不知道 SOC 没有同步更新为0。
正在等待您的回复。
谢谢
星形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Jose
感谢您的答复。
5690是什么意思?
A:5690 = 56.90摄氏度
未设置 RSOC_HOLD。
附件是我们最终产品的 gg 文件和无人机 BMS 日志。
e2e.ti.com/.../CR_2D00_BMS_2D00_G61-BMS_5F00_IC-V07.gg.csve2e.ti.com/.../BMS_5F00_Log_5F00_20230727_5F00_162247.xlsx
请帮助检查它。
谢谢
星形
尊敬的明星:
当电池1为2.6V 时报告11的 SOC 可能与10秒的延迟有关。
看起来电量监测计应该根据配置报告0%。 CELL_TERM = 1。 
另一个原因可能是放电电压终点位于平坦区域下方。 我将需要知道匹配的 ChemID。 您可以提供 srec、也可以读取 ChemID (如下所示) 
至于上面所示的电压不平衡、是否启用了电池平衡? 在原理图中进行完整性检查也有助于识别这一点。
此致、
何塞·库索