This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:TPS65911AA2NMAT 无输出

Guru**** 1828310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268594/tps65911-no-output-of-tps65911aa2nmat

器件型号:TPS65911

尊敬的支持团队:

不输出 VRTC 以外的 TPS65911AA2NMAT 输出。

这种情况与上文"原来的问题"相似。
EEPROM 程序问题是否得到改善?
请告诉我采取的措施。

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的器件正在引导至 OFF 状态(根据 数据表的第6.5.1节)、这意味着当前的"器件上电禁用"条件(数据表的第6.5.1.2节)。

    由于 TPS65911A 用户指南中的 EEPROM 设置、器件未转换加电的唯一原因是以下原因之一(来自数据表):

    6.5.1.2器件上电禁用条件

    器件上电禁用条件如下:

    •在超过长按延迟时间的 PWRON 信号低电平:PWON_LP_DELAY (可通过寄存器编程禁用)。 与此条件对应的中断是 INT_STS_REG 寄存器中的 PWRON_LP_IT。

    •或内核温度已达到热关断阈值(THERM_TS = 1)。

    •或 DEV_OFF 或 DEV_OFF_RST 控制位设置为1 (器件处于关闭状态时将清除 DEV_OFF 值)。

    此外、在用户指南的第3.2节中、您是否已将 BOOT 引脚设置为高电平?

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、
    感谢您的答复。

    "PWON_LP_DELAY"是否意味着"PWON_LP_OFF"?
    EEPROM 数据自发货后未发生更改。
    既然 PWRON 是开放的,我认为它不属于"PWRON long-press"。
    我认为温度不是问题。
    BOOT1连接到 VRTC。

    我想如果我向 V5IN 和 VCCx 施加5V 电压、它会开始、但我是否需要任何其他设置或操作?
    我想通过私信把原理图发送给大家、我给大家发送一个朋友的请求。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 PWON_LP_DELAY 的定义:

    我已接受您的请求。 请方便时尽早将原理图发送给我、我会进行审阅。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    以下设置可能解决了问题。
    ・PWRON:悬空
    ・Ω PWRDN:下拉

    PWRDN 引脚在为高电平时设置为断电。

    SWCU187A 的图2和 SWCS049S 的图7-1不正确。

    例如 TPS6591133、PWRDN 应写成"如果不使用、请连接到 GND"。


    可以 在不使用下拉电阻器的情况下将 PWRDN 直接连接至 GND 吗?

    另外、在图2中、PWRON 是一个5V 上拉。
    浮动没有问题吗?
    (内部上拉是否有效?)

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些详细信息。 我将查看相关设置和技术文档、并在这个星期一为您进行更新。

    此致、

    康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在查看 TPS65911A 的用户指南和数据表后、我可以确认以下几点:

    1. PWRDN 为高电平有效。
    2. 如果未使用 PWRDN、则连接至 GND。 不需要电阻器。
    3. PWRON 有一个缺省情况下启用的内部上拉。 如果未使用、您可以使 PWRON 保持未连接(NC)状态。

    我将提出一个请求、要求对用户指南进行更新、以反映正确的配置。

    此致、

    C·吉莱特