尊敬的支持团队:
不输出 VRTC 以外的 TPS65911AA2NMAT 输出。
这种情况与上文"原来的问题"相似。
EEPROM 程序问题是否得到改善?
请告诉我采取的措施。
此致、
DICE-K
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的支持团队:
不输出 VRTC 以外的 TPS65911AA2NMAT 输出。
这种情况与上文"原来的问题"相似。
EEPROM 程序问题是否得到改善?
请告诉我采取的措施。
此致、
DICE-K
您的器件正在引导至 OFF 状态(根据 数据表的第6.5.1节)、这意味着当前的"器件上电禁用"条件(数据表的第6.5.1.2节)。
由于 TPS65911A 用户指南中的 EEPROM 设置、器件未转换加电的唯一原因是以下原因之一(来自数据表):
6.5.1.2器件上电禁用条件
器件上电禁用条件如下:
•在超过长按延迟时间的 PWRON 信号低电平:PWON_LP_DELAY (可通过寄存器编程禁用)。 与此条件对应的中断是 INT_STS_REG 寄存器中的 PWRON_LP_IT。
•或内核温度已达到热关断阈值(THERM_TS = 1)。
•或 DEV_OFF 或 DEV_OFF_RST 控制位设置为1 (器件处于关闭状态时将清除 DEV_OFF 值)。
此外、在用户指南的第3.2节中、您是否已将 BOOT 引脚设置为高电平?
此致、
C·吉莱特
您好、Conner、
感谢您的答复。
"PWON_LP_DELAY"是否意味着"PWON_LP_OFF"?
EEPROM 数据自发货后未发生更改。
既然 PWRON 是开放的,我认为它不属于"PWRON long-press"。
我认为温度不是问题。
BOOT1连接到 VRTC。
我想如果我向 V5IN 和 VCCx 施加5V 电压、它会开始、但我是否需要任何其他设置或操作?
我想通过私信把原理图发送给大家、我给大家发送一个朋友的请求。
此致、
DICE-K
您好、Conner、
以下设置可能解决了问题。
・PWRON:悬空
・Ω PWRDN:下拉
PWRDN 引脚在为高电平时设置为断电。

SWCU187A 的图2和 SWCS049S 的图7-1不正确。


例如 TPS6591133、PWRDN 应写成"如果不使用、请连接到 GND"。

可以 在不使用下拉电阻器的情况下将 PWRDN 直接连接至 GND 吗?
另外、在图2中、PWRON 是一个5V 上拉。
浮动没有问题吗?
(内部上拉是否有效?)
此致、
DICE-K