This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:AVIN 引脚电流消耗

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270926/tps546d24a-avin-pin-current-draw

器件型号:TPS546D24A

您好!

当转换器处于开关运行状态时、TPS546D24A 从其 AVIN 引脚汲取的电流是多少? 如果可用、我想获得开关频率上的 AVIN 引脚电流图。 如果没有、您能否在以下条件下向我提供 IAVIN 值?

  • 输入电压:12V
  • 开关频率:650kHz
  • 输出电压:0.4V 至0.7V
  • 输出电流:28A

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    我没有 I_AVIN 与频率之间的关系图。 数据表列出了 I_AVIN 电流为12.5 -17mA (非开关条件)。

    开关期间的电流消耗将更高、因为 AVIN 为 VDD5提供一个 LDO、该 LDO 会对栅极驱动器偏置电路进行再充电。

    AVIN 的总电流消耗通常遵循以下公式(最大值):22mA AVIN/100kHz + 4mA。

    如果您从外部为 VDD5供电、AVIN 电流也会不同。 如何针对您请求的条件配置 VDD5?

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢。

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于列出的应用条件、如果 VDD5由 AVIN 到 VDD5 LDO 在内部生成、则最大 AVIN 电流将为48mA。

    有关替代开关频率、请参阅 提供的方程式 Joseph Conrad。