This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:创建降压转换器来处理汽车类12v 与5V 的连接。

Guru**** 2731945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1265272/lmr14050-creating-a-buck-converter-to-handle-an-automotive-12v-connection-to-5v

器件型号:LMR14050

您好、此降压转换器是否足以处理汽车类12v 连接并将其降至5V@5安培? 它将为 ESP32/Arduino 开发套件供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    是的、此器件可将12V 降压至5V @ 5A。 请参阅数据表中的第9节以及 WEBENCH、了解可满足您要求的参考设计。 您也可以使用 专用的 EVM。 请输入 WEBENCH 的特定应用要求

    EVM: https://www.ti.com/tool/LMR14050SEVM

    WEBENCH: webench.ti.com/.../29

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、Web Bench URL 不起作用。 我有 Web 工作台可以正常工作、Q1在 LMR 产品线中代表什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    您也可以访问 TI.com 的以下链接(或使用 本主题顶部器件型号的链接)、然后转到"设计和开发"以查找 WEBENCH。 输入规格后、单击"Open Design"

    https://www.ti.com/product/LMR14050

    希望这对您有所帮助、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:  

    我将会由于不活动而关闭该主题帖。 您可以随时通过响应来重新打开它。

    此致、

    瑞安