主题中讨论的其他器件: TPS546D24A
您好!
我们向工厂离线编程提供了 csv 文件、该 csv 文件导出如下、但我们的工厂表示无法编程。
您能否帮助检查我可以将此 csv 文件导出到工厂或需要启用导出 csv 文件的任何功能?
谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们向工厂离线编程提供了 csv 文件、该 csv 文件导出如下、但我们的工厂表示无法编程。
您能否帮助检查我可以将此 csv 文件导出到工厂或需要启用导出 csv 文件的任何功能?
谢谢。

尊敬的 Peter:
此错误 信息和导出 csv 文件如下所示。
谢谢你。
尊敬的 Danny:
我有三个建议:
1) 1) PIN_DETECT_OVERRIDE 值设置为使用引脚搭接、这可能是导致验证错误的原因。 如果客户使用 NVP 编程设置、则应通过将 PIN_DETECT_OVERRIDE 位更改为0来禁用引脚检测设置。 如果这些器件未使用任何引脚捆绑设置、则可以将 PIN_DETECT_OVERRIDE 设置为0x0000h。
2) 2)再次检查器件地址是否变为0x10h。 在发送 store 命令之前、它会进行更改。
3) 3)第158和159行可能会导致尝试将 VIN_UV_WARN 编程为低于4.5V 时出现问题、可以注释掉或删除这些行。
谢谢。
约瑟夫
pin strapipi
您好、Joseph:
我们对 TPS546B24A 原理图使用了硬件设置、因此它包括 2个电源轨(1.1V 和1.2V)和不同的 PMBus 地址、 但我们需要将默认代码的 Vout 模式位从1更改为0用于 BMC READ、所以我在联机更改代码后进行导出、您能帮助我们从为您提供的 csv 文件中进行查询吗?我只按如下方式进行了更改、可以进行编程吗?
谢谢。

您好、Joseph:
由于我们的项目非常紧迫、我们与 TPS546B24A 有三个计划、它们是硬件设置和差动电压/OCP/PMBus、 但我们想为 BMC 请求将 Vout 模式位从1更改为0、您能否帮助提供 csv 文件(仅默认更改 Vout 模式位)?
我们希望使用一个固件代码进行离线编程、然后 在差分电压/OCP/PMBus 中实施。
非常感谢。
仅更改默认代码中的 Vout 模式位

尊敬的 Danny:
Vout 模式的默认设置是相对(0x97h),所以为什么需要目前 csv 文件中的绝对设置?
硬件设置
他们是否计划使用引脚 Strap 配置来为三种不同的 TPS546B24A 原理图设置配置?
谢谢。
约瑟夫
尊敬的 Danny:
这是默认的 csv 脚本、其中 VOUT_MODE =相对
e2e.ti.com/.../TPS546B24A-16384.0-Address-16-PMBus-Programr-Script.csv
谢谢。
约瑟夫
尊敬的 Danny:
请查找附加的.csv 文件。 其具有 TPS546D24A 的默认设置。
如果您有任何问题、请告诉我。
e2e.ti.com/.../6013.TPS546D24A-16384.0-Address-36-PMBus-Programr-Script.csv
谢谢。
约瑟夫
尊敬的 Danny:
使用默认设置和 VOUT_MODE=绝对值更新.csv。
e2e.ti.com/.../TPS546B24A-16384.0-Address-36-PMBus-Programr-Script.csv
e2e.ti.com/.../0474.TPS546D24A-16384.0-Address-36-PMBus-Programr-Script.csv
谢谢。
约瑟夫