主题中讨论的其他器件: BQ24195
我 设计了 一个不会充电的 BQ24195L 电路。 当 VIN 为13.5V 时、系统引脚输出约为4.1V、当13.5V 断开连接时、系统引脚输出降至锂离子电池(3.7V)、因此它至少要做一些事情。
我已经遵循数据表第34页上的"典型应用"、但省略了 Q1/Q2电路 Q3/R11。 OTG 未使用且悬空。
电感器是2.2uH (3.3A、68m Ω DCR)。
带有5.6k/33k 电阻器的 NTC 10k。
我输入13.5V 电压并连接了单节电池。 充电启用被拉至低电平。
我已读取所有寄存器并看到所有条件均正常、例如 REG01[5:4]= 01。 看门狗在一段时间后开始生效。
我还看到电池已充电(已充电?) 82mA、但会出现脉冲。 82mA 之间的循环量大约为2-3秒,然后降到0mA 几秒钟。
我是否必须在第一次使用时设置/启动某个内容? 或者脉冲是否表明降压无法正常启动(DRC 或电感器的其他规格与 bq24195规格不兼容)?