请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM2587尊敬的团队:
请分享可用的逆变器 IC 器件、用于通过输出电流250mA 将-5V VIN 转换为+5V 输出
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Maria:
感谢您使用 E2E 论坛、从技术上讲、您可以使用任何升压转换器、我可以根据本应用手册建议使用 LM2587获取更多信息 https://www.ti.com/lit/an/snva740/snva740.pdf?ts = 1694426766113&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
谢谢!
希望这对您有所帮助。
Br、
哈龙