This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5948A:有关 Td6的问题。

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5948A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268942/tlc5948a-question-about-td6

器件型号:TLC5948A

大家好!

 我的一位客户正在考虑将 TLC5948A 用于他们的新产品。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问:
TLC5948A 数据表指出 Td6测量条件如下。
"LAT↑至节电模式、通过在 第6页上、以空白= 1和 PSMODE = 110的情况下为 OUTn 写入数据并关闭"。
当此条件下的空白条件更改为"0"(空白=0)时、Td6是否可以应用于该条件?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我不确定器件状态是否在空白=0和1之间相同、因此建议遵循数据表中说明的条件。 您能否告诉我、为什么客户会关心这个参数及其新产品的 EE?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    非常感谢您的答复。

    我知道 在空白="0"条件下、TI 没有任何传播延迟数据。
    客户想要了解这些数据、因为他们要通过自动重复模式和自动数据刷新模式来控制 TLC5948A。
    在这种 情况下、它们可以保留为空白"0"。 无需使用空白位即可按"0"->"1"->"0"这样进行更改。  

    他们的应用是 LED 显示面板。

    再次感谢大家、此致、
    和也。


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    感谢您的评论、希望您做得好。

    BR、Jared