请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25947 您好!
如果我为 USB3.0设置此方面的电流限制、保持~0.9A 会影响 USB 3枚举吗? 是否应该将其增加到更高的值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果我为 USB3.0设置此方面的电流限制、保持~0.9A 会影响 USB 3枚举吗? 是否应该将其增加到更高的值?