我想将 TPS22917LDBVR 与 Abricon (AB1815) https://www.mouser.es/datasheet/2/3/AB18X5-RTC-771188.pdf 的实时时钟结合使用 、以打开电源。
提取自数据表:
AB18X5 还集成了一个具有~Ω 1 Ω 阻抗的电源开关、可用于切断 主机微控制器上的接地电流并将睡眠电流降低至<1nA
在建议的实施中、AB18X5的内部电源开关用于完全 关闭 MCU 和/或其他系统元件。 在这种情况下、Psw/nIRQ2输出配置为生成
睡眠功能。 正常情况下、Psw/nIRQ2引脚以小于1欧姆的 电阻被拉至 VSS、以便 MCU 接收全功率。

能否使用此开关来启用和禁用 TPS22917输出?
如果不是、哪一个是最大的下拉电阻器、我可以用于正常运行以最大程度地降低空闲功耗?
提前感谢您。