Other Parts Discussed in Thread: TPS65988
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988 您好、工程师:
当我查看 TPS65988DH 的数据表时、我发现芯片内部有过流检测和保护功能。 外部反向电流保护电路的用途是什么? Q3与 ENABLE 之间的关系是什么?
这个。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Johnsin:
TPS65988有2个内部高压电源路径、可配置为拉电流或灌电流、并支持反向电流保护、以简化客户系统中的电源树设计。
我们通常不支持具有外部电源路径设计的客户、但我们展示了一个可帮助客户开始进行外部电源路径设计的非常简单的示例。 我们支持外部电源路径的原因是为客户提供2个 DRP 电源、其中灌电流或拉电流电源路径可以是外部的。 对于 连接到复杂电源树的外部灌电流电源路径的情况、支持反向电流保护可能是有益的。
此致、
卡盘