主题中讨论的其他器件: TPS22919、 DAC63004
在评估 TPS92643-Q1时、我遇到了两个问题。
此控制器运行在以下模式中:
输入电压:24V。
Iout:通过 IADJ 引脚的150mA -650mA
R1 =更改为0.15欧姆
R5 = 120k Ω、fsw 大约为800kHz
C8分别增加至10nF 或15nF
外部 PWM:37Hz、占空比为10%
VF:使用我们客户的旧 LED 时、IR 二极管的正向电压为1.6-1.9V。 较新的 IR LED 2.8-3.0V
1.问题:
随着输出电流增大、开关稳压器以设置的650 mA 电流产生高达150 mA 的过冲。 输出电流越低、过冲就越小。 (在200mA、您仍有关于50mA 溢出的问题)
通过 EVM 上的 C8电容器调整补偿引脚不会改变过冲。
到目前为止、我还没有尝试过比4.7nF 更小的值。 然而,随着带宽的增加,我期望行为不会真正改善,但我仍然会在明天测试它。 图 TPS92643_EVM_C8_10nF.png 显示了溢出行为
您还看到了哪些其他选项来减少过冲行为? 在这里、我也许可以将一个额外的电阻器串联到 C8?
借助额外的串联肖特基二极管、我可以将650mA 处的过冲推至50mA。 然而,我认为,这不是一个理想的解决办法。
2.问题:
启动时、该器件需要很长时间才能调整到标称值(请参阅图:TPS92643_EVM_C8_15nF_R1_015_Start.png)。 通过增加 C8,我也期望行为。 当我没有看到软启动引脚及其电容器时、启动行为是否由通过 C8设置的带宽决定?
开关稳压器启动时、还可以进行哪些其他优化?