尊敬的 TI 团队:
如数据表和主题"">e2e.ti.com/.../bq24072-output-voltage-of-ic-in-presence-and-absence-of-battery"中所述、对于未连接电池的 bq24072芯片、输出电压应为3.4V (在所述主题中:"缺少电池或低于3.2V 时、VOUT = 3.4V。")。
但我仅测量1.3V。 您能帮助我理解这个问题吗?
此后、原理图(EN1 = 0;EN2 = 0;CE =使用0和1进行尝试;未连接电池):

谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
如数据表和主题"">e2e.ti.com/.../bq24072-output-voltage-of-ic-in-presence-and-absence-of-battery"中所述、对于未连接电池的 bq24072芯片、输出电压应为3.4V (在所述主题中:"缺少电池或低于3.2V 时、VOUT = 3.4V。")。
但我仅测量1.3V。 您能帮助我理解这个问题吗?
此后、原理图(EN1 = 0;EN2 = 0;CE =使用0和1进行尝试;未连接电池):

谢谢你。
尊敬的 Anthony:
下面的测量值舍入为10mV。 使用电压表进行测量。 检查三角波形。 所有信号均为直流电压。 无明显噪声(< 20mVpp)。
VOUT = 1.33VDC。
viset = 0.00 VDC。
/CHG 引脚上的电压= 5.14VDC (对 VIN 执行47k 上拉电阻)。
/PGOOD 引脚上的电压= 0.06VDC (通过47k 上拉至 VIN)。
TS 引脚上的电压= 0.00 VDC。
此致、
本杰明